How to set up PME and PSE licensing when both softwares are installed on the same machine
Issue
Customer might get an error "Software Protection error" even if the licenses show as permanent in the Floating License Manager.
Product line
PME 8.x(Power Monitoring Expert)
PSE 8.x (Powerlogic Scada)
Environment
Licensing software
Cause
Port Configuration needs to be reconfigured in order to get both softwares to recognize the licenses
Resolution
In terms of licensing, it should not matter which software is installed first.
1. Setting the Vendor Daemon port to 27010.
- Login to the Flex Net Publisher with admin/admin (http://localhost:8090).
- Navigate to the Vendor Daemon Configuration tab and click the "Administer" link
NOTE: If the Administer link does not work in Internet Explorer, you may need to run IE in compatibility mode. In IE10, hit F12, set the Browser Mode to "Internet Explorer 10 Compatibility View". Chrome works as well.
- Set the Vendor Daemon Port to 27010 and Save
2. In the License Manager, set the Server Port to 27010
3. In PME, check the Management Console About box to confirm the licenses are recognized properly.
Reference
How to manually detach an ION Databases using SQL CMD commands in the command prompt: https://www.se.com/my/en/faqs/FAQ000281738/
Recommendation
If you are using an older version of PME, consider upgrading to the latest version for improved protocol support and security. For assistance with integration or upgrades, contact Schneider Electric Technical Support at: pmo.support@se.com
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว