{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is conformal coating available with the Altivar 320 drive?
Issue:
Is conformal coating available with the ATV320?

Product Line:
Altivar 320 Drives

Environment:
All serial numbers for Altivar 320 Drives

Cause:
N/A

Resolution:
Yes, the Altivar 320 come with conformal coating for increased robustness against polluted atmosphere.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: