แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Benefits of utilizing Altivar 680/980 Series Variable Frequency Drives?

Issue:
Benefits to the reducing noise voltages with the ATV680/980 drives.

Product Line:
ATV680 ATV980

Environment:
All

Cause:
Benefits of voltage noise

Resolution:
The connection of DC-voltage midpoint with artificial star-point built by filter capacitors will reduce the bearing currents, increase the lifetime of motor bearings and allows for easy paralleling of power stages.