{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

UL Certificate of Conformity for Harmony HMIGTO series HMI

Issue
Where do I find the UL Certificate of Conformity for Harmony HMIGTO targets and which UL enclosure types are they rated for?

Product Line
Harmony HMIGTO

Environment
Physical characteristics

Resolution
Attached is the UL Certificate of Conformity for Harmony HMIGTO targets.

The HMIGTO series is was tested for UL Enclosure requirements:
Type 1, Type 4X (Indoor use only), and/or Type 13 rated enclosures

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ

CoC MPCKT-HMIGTO_20140318-E194434 (new UL File No. E220851).pdfCoC MPCKT-HMIGTO_20140318-E194434 (new UL File No. E220851).pdf [267.51 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: