{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
What is an EEF1 (EEPROM Control fault) on the ATV600 Process drives?

Issue:
What can cause an EEF1 EEPROM Control fault on the ATV600 Process drives?


Product Line:
Altivar Process ATV600 series


Environment:
All


Cause:
An error of the internal memory of the control block has been detected.


Resolution:
Cycle power on the VFD to clear the fault.
If it does not clear:
Save a copy of the program in the keypad display.
Reset the drive to factory settings for Parameter Group Lists = All.
If the fault does not clear, the control block needs to be replaced.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: