{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
How to configure the SER2408/3200 device to work with the Generator Performance module in PME.

Issue
When attempting to assign I/O in the generator performance module, one is unable to locate all input assignments.

Product Line
Power Monitoring Expert 8.x
Data center Edition
Health Care Edition

Environment
Generator Performance module
Data center

Cause
Before the device can be properly configured in the Generator Performance Configuration Tool it must first be configured and added into PME properly.
After device data is logged into the database, you can assign device measurements using the Generator Performance Configuration Tool with EPSS Test Module.

Resolution
Please refer to page 238 of t he Applications modules configuration guide for instructions on configuring the SER hardware.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: