{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
How can you do torque control over communications like Ethernet/IP on the ATV930 drive?
Issue:
ATV930 torque control over communications like Ethernet/IP

Product Line:
ATV930

Environment:
All

Cause:
Wants to write the torque reference over the network to control motor torque.

Resolution:
LTR address 8505 has to entered into the IO Scanner output table using Somove.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: