What is the significance of the 'C' or 'B' suffix on an ATV320 drive part number?
Issue:
What is the significance of the 'C' or 'B' suffix on an ATV320 drive part number?

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
B suffix is a bookshelf version of the ATV320 drive.  This is a slim style version.
C suffix is a compact version of the ATV320 drive.  This is a more cube-shaped drive.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: