{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the data types that are supported in Power monitoring Expert's Ecostruxure Web Services (EWS)?
Issue
Supported data types in Ecostruxture Web Services (EWS).

Product Line
Power Monitoring Expert 7.2, 8.x
EcoStruxure Web Services (EWS)

Cause
Attempting to read an unsupported data type results in error "Couldn't convert value to double:double".



Resolution
Double, Boolean and datetime are the only the supported data types. String data type is not supported in EWS at this time.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: