{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Video: How to wire and program ATV61/71 drive for 3 wire control?
Issue:
ATV61/71 set up for 3 wire control.

Product Line:
Altivar 61
Altivar 71

Environment:
All

Resolution:
LI1 as stop with NC momentary contact
LI2 as start with NO momentary contact

For programming, go into drive menu, inputs and outputs menu, and set 2/3 wire control to 3 wire.
You will have to hold enter for 3 seconds for the change to go into effect.

U

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: