{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Is there any relevance of computer clock time for Firmware upgrade of device using Ecoreach?
Yes, it is very relevant. Because, while doing the firmware upgrade of the device within smart panel using Ecoreach, Ecoreach validates the integrity of the Signature file (packaged inside the firmware binary file). And if the computer Clock time is dated back to an older date (like before to 2016), the firmware upgrade of the device will fail.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand