Is it possible to control Lexium 28 via Modbus communication?
Full Modbus control is not implemented into Lexium 28 design.
It's possible to read and write parameters via Modbus, but it is not possible to fully control the drive via the Modbus channel because there are no
modbus objects available on LXM28 for the "ControlWord" or for the "ModesOfOperation".
However, it is also possible to force inputs of LXM28A via Modbus.
Therefore it is possible to control Lexium 28 via Modbus for simple motion control.
rev 8-16-18
It's possible to read and write parameters via Modbus, but it is not possible to fully control the drive via the Modbus channel because there are no
modbus objects available on LXM28 for the "ControlWord" or for the "ModesOfOperation".
However, it is also possible to force inputs of LXM28A via Modbus.
Therefore it is possible to control Lexium 28 via Modbus for simple motion control.
rev 8-16-18
เผยแพร่สำหรับ: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand


ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่
โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ
สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย
ศูนย์ความช่วยเหลือ
ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว