{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can the PME databases have their compatibility level upgraded?
Issue
A customer is wanting to upgrade the compatibility level for their PME databases within SQL Management Studio and wants to know if this will cause issues.

Product Line
Power Monitoring Expert 8.x

Environment
SQL database Compatibility level

Cause
Customer would like to know if their PME databases compatibility level can be upgraded.

Resolution
With version 8.2, all PME databases are currently developed and tested using the "SQL Server 2008 (100)" compatibility level, as shown below.  Although newer versions of SQL server are supported with PME it is not recommended to upgrade beyond this.

Database Properties

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: