แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
What is a start check warning (code 46) on a Tesys T LTMR product?
Issue:
Customer is receiving error 46 Start Check on their Tesys T product.

Product Line:
TeSys T - LTMR

Environment:
US Product

Cause:
Product Specification

Resolution:
Start command check (Error 46) signifies that current is not detected after a delay of 1 second after a start command.  The unit must see a current equal to or more than 10% of FLC minimum.  If the unit is being tested without a motor load, ensure that a current of more than 10% FLC minimum is being passed through the internal CT windows of the device.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings