{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Why do ATV320 parameter changes have no effect?
Issue:
Why am I unable to adjust parameters in the ATV320 when the drive state shows RDY or nSt?

Product Line:
ATV320 and ATV32 series drives.

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Function block installed.

Resolution:
Check for Function Block operation here :  DRI – CONF – FULL – FBM – FBP – NFB – FBST.   FBST is the function block status.  If this parameter says anything other than IDLE, then a function block has been loaded.  If FbSt is changed to STOP, parameters may be able to be changed, however, when re-enabled, the Function Block program would likely override your changes.  It will be necessary to contact the OEM that wrote the function block for assistance.  Schneider Electric Drives Product Support Group will not have access to this program, and will not be able to assist with altering the function block.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: