{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Why am I unable to discover the Enerlin'X devices within my smartpanel with the Masterpact MTZ connected after performing the Automatic Trip Curve Test using Ecoreach?
Issue: Unable to discover the Enerlin'X devices like the IO, IFE etc after running the Automatic Trip Curve test using Ecoreach.
Cause:   The Automatic Trip Curve Test from Ecoreach was aborted in between and the Masterpact MTZ Control Unit (micrologic X) is still in Test Mode.
Resolution:  1) Bring the Micrologic X out of the Test Mode, this can be achieved by removing the USB cable connected between the Micrologic X and computer with Ecoreach installed and reconnecting. Now, the Enerlin'X devices will be discovered by Ecoreach.
2) Wait for 15 minutes, the Micrologic X will be automatically out of test mode.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: