ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Harmony XB4 Emergency Stop มีขนาดหัวเท่าไหร่บ้าง

วันที่เผยแพร่: 30 พฤศจิกายน 2017


Harmony XB4 Emergency Stop device มีขนาดหัว 3 ขนาดได้แก่ 30mm, 40mm และ 50mm

โดยสามารถสั่งซื้อส่วนหัว (Heads) และส่วนตัว (body/fixing collar)  แล้วนำมาประกอบกัน 
(*complete units มีเฉพาะหัวขนาด 40mm.)


รหัสสินค้าตามด้านล่าง

ส่วนหัว (Heads)



ส่วนตัว (Body/Fixing Collar)


ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ