{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the cable entry size or cable gland size on ATV650, ATV950?
Size of ATV650, 950 drives
S-A1 : 0.75kW to 5.5kW
S-A2 : 7.5kW to 11kW
S-A3 : 15kW to 22kW
S-B : 30kW to 45kW
S-C : 55kW to 75kW

Products sizeGland CAP
ATV650   A11x ISO20
2x ISO25
ATV650   A21x ISO20
2x ISO25
ATV650   A31x ISO20
1x ISO32
1x ISO40
ATV650   B 1x ISO20
2x ISO40
ATV650   C 1x ISO20
2x ISO63
ATV950   A11x ISO20
2x ISO25
ATV950   A21x ISO20
2x ISO25
ATV950   A31x ISO20
1x ISO32
1x ISO40
ATV950   B1x ISO20
2x ISO40
ATV950   C   1x ISO20
2x ISO63

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: