ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

เครื่องสำรองไฟรุ่น Back UPS รุ่นใดสามารถ ต่อแบตเตอรี่ภายนอกได้

วันที่เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2020

BR1500GI  สามารถต่อแบตเตอรรี่ภายนอกได้อีก 1 แพ็ค (ฺBR24BPG) เพื่อเพิ่มระยะเวลาสำรองไฟให้นานขึ้น

(ระยะเวลาในการสำรองนั้นยังขึ้นอยู่กับปริมาณโหลดที่ใช้งาน อย่างเช่น ในกรณีที่มีโหลดน้อยเครื่องก็จะสามารถสำรองไฟได้นานกว่าในกรณีที่ใช้งานโหลดเยอะ โดยสามารถตรวจได้จาก FA343240)
 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ