ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

ตู้โหลดเซนเตอร์ แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ควรเลือกใช้เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่นใด ระหว่าง QOVS กับ EZC

วันที่เผยแพร่: 02 มีนาคม 2020

ตู้โหลดเซนเตอร์ แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ควรเลือกใช้คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Easy Pact EZC ซึ่งแบ่งตามขนาดดังนี้
  • ตู้โหลดเซนเตอร์ แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 100A ควรเลือกใช้คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Easy Pact EZC100 ซึ่งมีให้เลือกขนาดเบรกเกอร์ 1pole, 2poles และ 3poles
  • ตู้โหลดเซนเตอร์ แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 250A ควรเลือกใช้คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Easy Pact EZC250 ซึ่งมีให้เลือกขนาดเบรกเกอร์ 2poles และ 3poles
ในขณะเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น QOvs ชนิด 2 poles ควรเลือกใช้งานกับตู้คอมซูมเมอร์ยูนิท ไม่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ ตู้โหลดเซนเตอร์ แบบเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ได้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ