Can SoMove convert an ATV61 file into an ATV630 file?

Issue:
Does SoMove Software have the capability of converting the program from an ATV61 series drive to an ATV630 series drive program?

Product Line:
SoMove, ATV61, ATV630

Environment:
SoMove Versino 2.6.3 and older

Cause:
Product capabilities inquiry

Resolution:
No.  Currently, SoMove does not have the ability to convert a program from ATV61 to ATV630 format.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: