undefined undefined
{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
How to access fault current shall be available on Default display on P132?
These values are available but you need to configure the same :
Config. parameters-> LOC-> Fct. fault Panel-> Fault Curr.P. Pu & Fault Curr.N. Pu.
But we recommend to use the disturbance recorder file if someone really wants analysis.

Fault current is available in Events->measured fault data->FT_DA->Fault curr. N p.u.

In Events> Measure Fault Data> FT_DA- Fault current and type of fault is available & it is the last recent fault data is available here.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: