Can we use old BSH140.M motor with LXM32? Is the a performance table?Yes, there is Lexium torque-speed tool in attachment where you can select BSH1401M/BSH1401M2/BSH1401M3/BSH1401M4 + LMX32
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
เอกสารแนบlexium servo - torque speed curves - v2.04.xls [752.5 KB]