วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Is there possibility to parametrize drive in TwinCat without writing application program with sdo read/write ?

The latest versions of the *.xml file (for ATV900, ATV320 and ATV32) allows to configure drive's parameters without creating SDO request in PLC program or to modify the PDO.
The parameters are in “CoE – Online” tab. Picture attached.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
rtaImage.jpg [609.2 KB]