Does ATV600 have fire mode?

YEs, with firmware 1.8 or newer there is forced mode function, configurable using parameters INH, INSH, INHR. Printscreen enclosed.
Description of the function is mentioned in newest manual (ATV600_Programming_Manual_EN_EAV64318_xx)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Forced mode.jpg [156.36 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: