{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can you use a Servo stepper motor on the ATV600 and ATV900 Process drives?
Issue:
ATV600 and ATV900 process drive running a servo stepper motor.

Product Line:
ATV600 and ATV900 Process drives

Environment:
All

Cause:
Wants to run a stepper motor on the ATV960 drive.

Resolution:
No you can not run a stepper motor on the ATV600 and ATV900 process drives.  You will need to look a the Servo Lexium drive.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: