ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

What does it mean References ending with “B” & "C" for ATV320?

วันที่เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2018

References ending with “B” indicate that the product has a book control block. The book control block product has a book format up to 4 kW/5 HP 
(book format is no longer available for 5.5/7 HP to 15 kW/20 HP). 

References ending with “C" designate that the product has a compact control block and a compact format.
For the book format, several drives can be mounted side-by-side to save space.

References ending with “C" ​


References ending with “B”

References ending with “B”
 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ