{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Why do my Vijeo Designer Dialogs appear odd?
Issue:
The text in the Vijeo Designer dialogs is cut off or off the screen.

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
If you set your Windows font sizing to more than 100%, the dialogs in Vijeo Designer will appear mis-aligned and some of the buttons may appear missing. In order to view Vijeo Designer optimally, please set the default font size in Windows to 100%.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: