MCB Acti9 รุ่น iC60N และ iC60H แตกต่างกันอย่างไร
MCB Acti9 รุ่น iC60N และ iC60H แตกต่างกันที่ค่า Breaking Capacity (Icu) ซึ่งค่า Icu คือ ขนาดกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เบรกเกอร์สามารถทนและยังสามารถตัดวงจรได้โดยไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวเบรกเกอร์เอง มักแสดงในรูป kA rms.
โดยแต่ละรุ่นมีค่า Breaking Capacity (Icu) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-2 และ Breaking Capacity (Icn) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 ต่างกันดังนี้
โดยแต่ละรุ่นมีค่า Breaking Capacity (Icu) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-2 และ Breaking Capacity (Icn) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 ต่างกันดังนี้
iC60N | iC60H |