วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

หัวแปลงปลั๊ก (Adapter) สำหรับเอาท์พุตของเครื่องสำรองไฟ (UPS)

เนื่องจากเครื่องสำรองไฟบางรุ่นมีช่องต่อเอ้าพุตเป็นแบบมาตรฐาน IEC320 แต่ทางผู้ใช้งานต้องการแปลงเพื่อใช้ปลั๊กแบบ Universal

ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อหัวแปลงปลั๊กสำหรับเอ้าพุตของเครื่องสำรองไฟ APC ชนิด IEC 320 C13 ไปเป็นแบบ Universal  ได้ตามตัวแทนจำหน่าย


IEC to universal

APC IEC 320 C13 to 3 Pin Universal connector

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
IEC adapter.jpg [4.31 KB]
IEC adapter to Univwesal.jpg [4.31 KB]