{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to set up ATV630 for profibus communication?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Setting up ATV630 for profibus communication.

Product Line:
Altivar 630

Environment:
All

Cause:
Setup

Resolution:
1) Set profibus address - [Communication] / [Comm Parameters] / [Profibus]
(PbC-)
2) Set reference frequency to communication module - [Complete settings] / [Command and Reference] / [Ref Freq 1 Config]

That is is all on drive side, all others has to be configured in the PLC.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: