วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

How to scaling the analog input signal on ATV310 and ATV303

This function establishes an interface between the analog input signal and drive internal value.

How to scaling the analog input signal on ATV310 and ATV303

1. Go to menu ConF and press ENT
2. Rotate jog dial to FULL, then press ENT
3. Rotate jog dial to 200-  I/O MENU, then press ENT
4. Rotate jog dial to  204- , then press ENT
5. 204.0  AI1 type, change 204.0 to 0A. 0A is Current: x-y mA. Range determined by the AI1 current scaling parameter of 0% 204.1 and AI1 current scaling parameter of 100% 204.2  settings below.
6. 204.1 AI1 current scaling parameter of 0% * (0-20mA)
7. 204.2  AI1 current scaling parameter of 100%  * (0-20mA)

*Visible only if AI1 type 204.0 is set to 0A.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: