วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

What is Class 5 timing accuracy as described in the Sepam Operation manual?

Issue
User needs clarification of what Sepam class 5 timing accuracy is as a percentage

Product Line
Sepam series 20, 40, and 80

Environment
Accuracy specifications

Resolution
Class 5 accuracy is defined in the IEC 60255-151 standard. Class 5 accuracy is ±5%.

This 5% has factors to be considered referring to different parts of the IDMT curve. These factors are defined in part 5.2(Accuracy related to the operate time) table 1 IEC60255-151(2009). This table is provided below.
Sepam, Multiple, Factor, Operated, Time, Assigned, Error
This table gives the factors for different ranges (Gs= threshold). To determine the real accuracy, multiply the assigned error of 5% by the limiting error from the above table. The assigned error is based on the accuracy class 5 for the Sepam relay. The real accuracy values for each of these ranges is below:

  • For current between 2 to 5, real accuracy would be 2.5*5% = 12.5%
  • For current between 5 to 10, real accuracy would be 1.5*5% = 7.5%
  • For current higher than 10*Gs or 10 times threshold, real accuracy would be 1*5% = 5%

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว