ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

How to check mechanism of breakers

วันที่เผยแพร่: 31 มกราคม 2019


The motor MCH charges the closing spring automatically after the circuit breaker closes.

1. Check the continuity between terminals B1 and B2.
2. Charge the closing spring manually.
3. Check the continuity between terminals B1 and B3.
4. Supply motor rated voltage between terminals B1 and B2.
5. Simultaneously, close the circuit breaker and measure the arming duration.
6. Motor will charge automatically, the arming duration must be less than 7 s.
7. Check the continuity between terminals B1 and B3.


User-added image


[1] on the scheme the circuit breaker is open and mechanism charged.
 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ