{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Why do NEMA 3R VarSet Capacitor Banks Require a Sunshade?
Issue
User wishes to know why a sunshade is required for NEMA 3R VarSet Capacitor Banks (AV6000)

Product Line
VarSet 3R Capacitor Banks (A5000, AV6000, AT6000)

Environment
Environmental conditions

Resolution
We recommend installing NEMA 3R capacitor bank systems in the shade in order to reduce the impact of solar radiation on the ambient temperature surrounding the equipment. Component lifespan, including that of the capacitor cells, is affected by heat. A lower ambient temperature surrounding the equipment corresponds to lower heat rise inside the system and a longer component lifespan. Failure to install the sunshade may:
  1. Reduce operating life by as much as 50%
  2. Trip the stage breakers due to thermal derating
  3. Result in summer time over temperature trips

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: