วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

วิธีการคำนวณค่ากระแสพิกัด (Ir) ของ Compact NSX โดยใช้ Micrologic 2

ค่ากระแสสำหรับ Compact NSX400N micrologic 2, 250A สามารถปรับตั้งได้ โดยเลือกค่ากระแส Io ที่ต่ำที่สุด และปรับตั้งค่าความละเอียด ซึ่งสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.9 - 1 ได้ดังนี้

ยกตัวอย่างเช่น
Compact NSX400N micrologic 2 ที่ 250A มีค่า Io ที่เลือกปรับได้จากตัวสินค้า คือ 70  100  120  140  160  175  200  225  250
และสามารถปรับค่า Ir ที่ความละเอียด ตั้งแต่ 0.9 ถึง 1 เท่าของค่ากระแสที่ตัวโครงของ CB ทนได้สูงสุดโดยที่ไม่เสียหาย (In)

ในกรณี ถ้าปรับตั้งค่า Io = 225, ความละเอียดที่ 0.95
จะได้ค่ากระแสที่ CB จะทำงานทริปตัดวงจร คือ Ir= 225 x 0.95 = 213.75 A

 Compact NSX