{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What causes a BrF Brake Feedback Fault on an ATV340 series drive?
Issue:
Causes of BrF fault on an ATV340.

Product Line:
ATV340

Environment:
Brake Logic Control function is being used.

Cause:
The status of the brake feedback contact is not matching the brake logic control parameters.
The brake does not stop the motor quickly enough (detected by measuring the speed on the "Pulse
input" input).

Resolution:
- Verify the brake feedback circuit.
- Verify the brake logic control circuit.
- Verify the brake behavior
- Verify the Decel Ramp Adapt parameter has been changed to NO

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: