{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to set the time and date on an iPC running Vijeo Designer Runtime
Issue:
How to set the time and date on an iPC running Vijeo Designer Runtime

Product Line:
Magelis iPC running Vijeo Designer Runtime (all versions)

Resolution:
In order to properly set the time and date within the Vijeo Designer Runtime, you must be sure that the application is launched as Administrator. In other words, right-click on the Vijeo Designer Runtime icon and select "Run as Administrator". If you do not do this, the changes will not take effect. If you require to run the application automatically at login, please create a scheduled Windows Task to launch VIjeo Designer Runtime when a user logs in. Also, ensure to check the check box to run with the highest privileges in the properties of the task.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: