ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

สำหรับเครื่องสำรองไฟที่ลงท้ายด้วย "NC" มีความหมายว่าอย่างไร

วันที่เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2019

สำหรับเครื่องสำรองไฟที่ลงท้ายด้วย "NC" มีความหมายว่า เครื่องสำรองไฟรุ่นนั้นๆ จะถูกติดตั้งตัว Network Management Card เข้าไปกับตัวเครื่องตั้งแต่ต้นเลย ซึ่งรหัสสินค้าของตัว Network Management Card คือ AP9631

เช่นรุ่น SMX3000HVNC เป็นต้น หากกรณีรุ่นที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อไม่ได้มี Network Management Card สามารถซื้อเพิ่มเติมภายหลังได้

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ