ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

ATV212 Drive สามารถตั้งค่าเพื่อทำการควบคุม PID ได้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: 28 กุมภาพันธ์ 2019

ATV212 Drive สามารถตั้งค่าเพื่อทำการควบคุม PID โดยใช้อุปกรณ์แปลงข้อมูลป้อนกลับค่า 4-20 มิลลิแอมป์ หรือ 0-10 โวลต์

การตั้งค่าพื้นฐานมีค่าดังนี้ 

F360 = เปิดใช้งาน PID
โดยที่ 1 = PID ป้อนกลับที่ VIA 
        2 = PID ป้อนกลับที่ VIB
F362 = PID proportional gain
F363 = PID integral gain
F380 = PID reverse error
FMOD = 3 (สำหรับค่า setpoint ผ่านปุ่มขึ้นและลงบนหน้าจอของไดร์ฟ)

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ