{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How does ATS48 measure the torque?
The ATS48 calculates the motor torque based on the current, because when a motor has constant voltage and frequency, the amount of torque is directly proportional to the amount of current.
Rated torque is not defined in ATS, so the torque value is only relative (referred to rated torque Tn)
This value of relative motor torque is used in function like motor underload monitoring (ULL), threshold set in LUL (underload threshold)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: