{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
How can TCSM cable driver errors caused by major Windows updates be resolved?
Issue:
How can TCSM cable driver errors caused by major Windows updates be resolved?

Product Line:
TCSM cable driver

Environment:
Windows operating systems

Cause:
Some Windows updates cause the driver for the cable to become missing, corrupted, or blocked

Resolution:
Symptoms of this issue include:
  • SoMove not being able to connect to a drive
  • Properties of the TCSM cable driver displaying an error such as Code 39, Code 28, Code 48 or similar


These can be resolved by following the instructions in the attached document.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Resolving USB cable error 39 28 or similar.docx [1.21 MB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: