วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ตลับ หรือ Catridge ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (Acti9 - Surge Arrester) ได้รับความเสียหาย

ที่ตัวตลับ (Catridge) ของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจะมีแถบสีบ่งบอกสถานะของตัวมันเอง  หากแถบสีมีสีขาวหมายถึงตัวตลับและอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จทำงานปกติ
เมื่อใดที่แถบสีนี้เปลี่ยนเป็นสีแดง หมายถึงตัวตลับนี้ได้เสื่อมสภาพ และไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันแรงดันที่เกิดจากฟ้าผ่าได้

เราสามารถเปลี่ยนตัวตลับใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้ง

โดยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จแต่ละชนิด มีรหัสสินค้าตัวตลับแตกต่างกันไปดังนี้

Photo1

ตัวอย่าง : การเปลี่ยนตลับของ Acti9 - Surge Arrester Type2 iPRD


Photo2