{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are inputs JerkRatio1-2-3-4 of MC_MoveVelocity_PTO ?
In Ecostruxure Machine Expert, the function block MC_Movelocity_PTO has 4 JerkRatio inputs.
-

JerkRatio1-4 are used to change the shape of the S-curve.

-
  • JerkRatio1: Percentage of acceleration from standstill used to create the S-curve profile
  • JerkRatio2: Percentage of acceleration to constant velocity used to create the S-curve profile
  • JerkRatio3: Percentage of deceleration from constant velocity used to create the S-curve profile
  • JerkRatio4: Percentage of deceleration to standstill used to create the S-curve profile

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: