ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

การปรับตั้งย่านของความถี่เครื่องสำรองไฟโดยผ่าน Network Management Card

วันที่เผยแพร่: 31 พฤษภาคม 2019

สำหรับวิธีการปรับตั้งย่านของความถี่ (Output Frequency Range) เครื่องสำรองไฟผ่านหน้า Web Interface ของ Network Management Card ได้ดังนี้
  • เข้าไปที่ Configuration ==> Power Settings ==> Output Frequency Range.

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนย่านของความถี่ 50 Hz / 60 Hz และสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากอุปกรณ์บางประเภทที่ใช้งานร่วมกับเครื่องสำรองไฟต้องการความถี่ที่แม่นยำ และมีความคลาดเคลื่อนน้อย
เช่น ผู้ใช้งานสามารถเลือกย่านความถี่ที่ 50 Hz +/- 0.1 เป็นต้น



 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ