{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
PSO (Power SCADA Operation) IO Server crashes while communicating on ION protocol with ION meters.

This is because the current driver driver does not handle frameworks with gaps in recorders properly. To fix the issue we have following workaround. Please correct template of all ION meters as follows using latest ION Setup.

  • Open Advanced Configuration Mode for the meter to be edited
  • Navigate to Data Rec Module > EgyDmd
  • The Energy Demand log is configured to use Sources 8,9,10, As by default it uses Sources 1,2,3
  • Edit the Inputs and change the Inputs to use Sources 1,2 and 3.
  • This must be done for all ION meters communicating to PSO over ION protocol
  • See attached PDF for detailed description for the same.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
IO Server crashes while communicating on ION protocol with ION meters.pdf [116.8 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: