ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Supply สำหรับคำสั่งเปิดวงจรของ motor mechanism module ของ compact NS สามารถจ่ายพลังงานที่หน้าสัมผัสค้างไว้ได้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: 17 กรกฎาคม 2019

Supply สำหรับคำสั่งเปิดวงจร(Electrical opening order)ของ motor mechanism module ของ compact NS สามารถจ่ายพลังงานที่หน้าสัมผัสค้างไว้ได้( maintained) หรือ จ่ายพลังงานแบบอิมพัลซ์(impulse-type)

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ