ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

การเพิ่มแบตเตอรี่แพ็คทำให้ความจุของเครื่องสำรองไฟเพิ่มขึ้นหรือไม่

วันที่เผยแพร่: 30 กรกฎาคม 2019

สำหรับเครื่องสำรองไฟรุ่นที่สามารถเพิ่มแบตเตอรี่แพ็ค (Battery pack) ได้ แต่ไม่ได้ทำให้ความจุ (Capacity) ของเครื่องสำรองไฟเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องสำรองไฟขนาดความจุที่ 1000 VA ก็ยังคงความจุเท่าเดิม
แต่ระยะเวลาการสำรองไฟจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของแบตเตอรี่แพ็คที่เพิ่มเข้าไป เป็นต้น

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ