ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Compact NS ขนาดกระแสต่างกัน สามารถทำ Interlocking กันได้หรือไม่

วันที่เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2019

Compact NS630B ถึง 1600 ถึงแม้จะมีขนาดหรือกระแสใช้งานที่ต่างกัน สามารถทำ interlocking กันได้ แต่เบรกเกอร์ทั้ง 2 ตัวต้องเป็นเบรกเกอร์ประเภทเดียวกัน คือ Fixed type 2 ตัวเหมือนกัน หรือ withdrawable type 2ตัวเหมือนกัน
โดยสามารถทำ interlocking ด้วย rod หรือ cable ดังรูป




ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ