วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

เราสามารถต่อพ่วงเครื่องสำรองไฟ หรือ Daisy Chaining UPS ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ทาง APC ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อ UPS สองตัว หรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เครื่องสำรองไฟแต่ละตัวควรเสียบปลั๊กแยกกันเข้ากับเต้ารับบนผนังที่มีสายดินเพื่อการป้องกันไฟกระชาก

ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

1. เครื่องสำรองไฟไม่ได้ผ่านการทดสอบ UL ดังนั้นหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ  APC จะไม่เคารพข้อเรียกร้องดังกล่าว (Underwriters Laboratories Inc. [UL] เป็นองค์กรอิสระในการทดสอบและรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร)

2. การต่อพ่วงเครื่องสำรองไฟนี้ ไม่ได้ให้การป้องกันไฟกระชากเพิ่มเติม UPS ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟกระชากที่มาถึงเต้ารับของตัวUPS
หากได้รับกระแสไฟกระชากที่แรงเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์  UPSเครื่องแรกจะเสียสละตัวเองเพื่อป้องกันโหลดหรืออุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีไฟฟ้าจ่ายไปที่ UPS ตัวที่ 2 และส่งผลให้เครื่อง UPS ตัวที่2 ใช้ไฟจากแบตเตอรี่

3. เมื่อใดก็ตามที่เชื่อมต่อ UPS ตัวที่ 2 เข้ากับ UPS ตัวที่ 1 โอกาสที่ UPS ตัวที่ 1 จะเกิดการโอเวอร์โหลดหรือใช้กระแสโหลดเกินจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก จำนวนของเต้ารับของ UPS ถูกจำกัด
ซึ่งเป็นเพราะข้อจำกัด UPS เอง ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนของเต้ารับ แต่กำลังวัตต์ (UPS capacity) โดยรวมของ UPS ตัวที่ 1 ยังคงเท่าเดิม และความสามารถของ UPS ที่ 2 นั้นจะได้รับผลกระทบในทางตรงกันข้ามจาก UPS ที่ 1
ดังนั้นกำลังวัตต์ (UPS capacity) โดยรวมของการต่อพ่วง UPS นี้จึงไม่สูงกว่ากำลังวัตต์ (UPS capacity) ของ UPS ตัวที่ 1

4. ในส่วนใหญ่แล้ว การต่อพ่วง UPS ไม่ได้ช่วยให้ได้ระยะเวลาสำรองไฟเพิ่มขึ้น หากคุณใช้ UPS ที่มีรูปคลื่น step-approximated sine wave เมื่อใช้ไฟจากแบตเตอรี่  ทันทีที่ UPS ตัวที่ 1 ทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่
UPS ตัวที่ 2 ก็จะทำงานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน เพราะ UPS ตัวที่ 2 จะเห็นรูปคลื่น step-approximated sine wave หรือรูปคลื่นที่ไม่ดี  UPS ทั้งสองจะคายประจุ หรือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปด้วยกันและไม่ได้เพิ่มระยะเวลาสำรองไฟใด ๆ

หากคุณกำลังมองหาวิธีการเพิ่มระยะเวลาในการสำรองไฟ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการเพิ่มชุดแบตเตอรี่เสริมภายนอก